Hay otro aspecto que resulta ineludible en la actualidad y que también queremos tratar:
La sostenibilidad en la industria del cable
¿Qué estamos haciendo para que chainflex sea más sostenible?
¿Qué medidas hemos aplicado, cuáles son nuestros objetivos y, en definitiva, cómo podemos mantener altos estándares de calidad y al mismo tiempo reducir la huella ecológica? ¿Es posible combinar la sostenibilidad con ventajas para el cliente?
Descubra en el vídeo cómo marcamos la diferencia y nos enfocamos en la sostenibilidad.
Tratamos de evitar rutas de transporte largas en general. Gracias a nuestra cadena de suministro local, igus puede entregar el 70% de sus cables chainflex mediante rutas de transporte cortas a nivel mundial.
De esta manera, reducimos significativamente las emisiones de CO₂ y los clientes disfrutan de plazos de entrega rápidos.
igus recicla hasta el 100% del cobre de cables viejos o en desuso. Para ello, se separa el cobre de los demás materiales del cable y se vuelve a transformar en filamento trenzado para reutilizarlo en nuevos cables.
De este modo, el material no se desecha sin más, sino que se aprovecha de manera responsable para cubrir la demanda constante de cobre, evitando el desperdicio de recursos.
Al terminar una bobina, generalmente quedan restos de cable. Por supuesto, la calidad es idéntica a la del resto del cable, y tienen la misma garantía de 4 años.
¿Qué ocurre con estos restos? ¡Desecharlos no es una opción sostenible ni responsable!
Por esta razón, ofrecemos las longitudes restantes de cada cable en nuestra tienda online al 50% del precio original.
Simplemente busque el cable que le interesa y, si hay longitudes disponibles, se indicarán junto a este.
La empresa BSH Hausgeräte GmbH buscaba una solución que le permitiera el desenrollado preciso de los cables sin generar residuos durante el mantenimiento. También estaba interesada en optimizar el espacio disponible y utilizar un packaging eficiente.
Encontró la solución en chainflex CASE. Gracias a este producto, puede desenrollar los cables directamente de la caja en el almacén, evitando residuos innecesarios y ahorrando un 84% en gastos de envío, ya que es apta para el envío por paquetería.
Lo que es bueno para nuestros clientes también lo es para el medio ambiente.
El cliente quedó satisfecho con esta solución, y nosotros nos alegramos de haber contribuido a la protección del entorno natural. A largo plazo, chainflex CASE reduce el uso de materiales de empaquetado y los cables sobrantes derivados de cortes. Además, puede recargarse, lo que permite ahorrar otros 2,6 kg de residuos de empaquetado.
Sin duda, una solución beneficiosa para todos.
Proveer energía es un reto, especialmente cuando se trata de grandes distancias. Los clientes buscan reducir costes innecesarios derivados de la frecuente necesidad de sustituir los cables. Otro inconveniente son los residuos continuos de cables que han alcanzado su vida útil, así como el elevado consumo energético relacionado con la fabricación de nuevos cables y su transporte. Por ejemplo, uno de nuestros clientes se enfrentó a este problema con una grúa interior de una planta de cemento con un recorrido de 32 m.
Con igus, logró reducir costes y contribuir a la protección del medio ambiente.
La solución consistió, entre otras cosas, en una cadena portacables con varios cables chainflex en su interior. La durabilidad garantizada asegura un buen funcionamiento de los productos, lo que ayuda a los clientes a ahorrar tiempo y dinero, además de proteger los recursos del medio ambiente. Un fuerte compromiso con la calidad puede dar lugar a excelentes resultados a largo plazo.
¿Es necesario dedicar mucho tiempo a la sustitución de un cable?
Esto le permitió a Noble Drilling ahorrar 8 horas en el proceso de sustitución.
Un aspecto fundamental de nuestra labor sostenible es la alta calidad de nuestros productos, lo que garantiza una durabilidad excepcional. Esto es posible gracias a que sometemos todos los cables a pruebas y verificaciones continuas.
Como resultado, ofrecemos cables con una garantía de 4 años. Esto implica menos sustituciones necesarias.
Por si fuera poco, no solo garantizamos los 4 años, sino que además nuestra promesa de garantía está verificada por UL. Nos comprometemos para que pueda contar con todas ventajas de la fiabilidad de nuestros cables.
¿Hay más información acerca de las prácticas sostenibles en la industria del cable?
¡Por supuesto! Le mostramos otras formas que estamos explorando para proteger nuestro planeta.