My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

Cable de bus para cadenas portacables

Cables de bus de alta tecnología para la transferencia de grandes cantidades de datos

Con la expansión de la automatización en los últimos años, los requisitos de transmisión de datos han aumentado constantemente. Las distancias a través de las cuales se mueven los datos del sensor a la unidad de evaluación son simples conexiones 1:1 y para ello se utilizan cables de datos. Ahora están siendo sustituidos, poco a poco, por sistemas de bus, que permiten una comunicación más rápida y compleja dentro del sistema. Requiere los cables de bus asociados, que son buenos para transmitir señales digitales con sus flancos empinados. Estos cables son, por así decirlo, cables de datos especiales que se construyen específicamente para los requisitos del sistema de bus en cuestión. En el caso más sencillo, podría ser el color y el conductor/sección transversal o ciertas propiedades capacitivas o inductivas que permiten la impedancia de onda característica necesaria. Hoy en día, estos cables son la base de sistemas de bus conocidos, como Profibus, Profinet y CAN bus, así como también USB y CC-Link. A continuación, encontrará las características que permiten una transmisión de datos de funcionamiento continuo.
 
Comprar cables de bus

El texto alternativo aún no ha sido sustituido

Ethernet

Muchos sistemas de bus están basados en Ethernet. Este es el caso de las marcas conocidas Profinet, CC-Link IE, EtherCat y Sercos. Todas ellas se basan en una estructura que se ha utilizado durante muchos años en los servidores y los PC. Ethernet se describe en categorías que abarcan frecuencias y capacidades de volumen de datos de 100 Mbps a 10 Gbps. Los términos CAT5, CAT5e, CAT6A y CAT7 se utilizan con frecuencia. Estos cables contienen dos o cuatro pares en un par de apantallamiento o un diseño de apantallamiento general, según los requisitos. Hemos preparado una matriz general que tiene en cuenta los parámetros mecánicos además de los eléctricos anteriormente mencionados.

Visualice el modelo tridimensional del cable de bus CFBUS

Cable de bus CFBUS.045

Profinet

Profinet es uno de los cables de bus más populares para su uso en la industria. La opción de capacidad en tiempo real y el concepto modular hacen que se adapte perfectamente a una gran mayoría de aplicaciones. igus dispone de nueve calidades mecánicas diferentes de cable Profinet, desde cables de PVC hasta cables de PUR, pasando por cables para aplicaciones extraordinarias como las que implican movimientos de torsión o que requieren una gran resistencia. Profinet encaja en el estándar de Ethernet Industrial, junto a sistemas de bus como Sercos, EtherCat y CC-Link IE. igus es miembro de la organización de usuarios de Profinet y cumple con todos los estándares del mercado requeridos.
El texto alternativo aún no ha sido sustituido

El texto alternativo aún no ha sido sustituido

SPE

El Ethernet de par único (SPE, por sus siglas en inglés) es la incorporación más reciente al grupo de sistemas de bus. La nueva tecnología de sistemas de bus se presentó en 2019 y desde entonces ha conquistado progresivamente el mercado. Esta innovación ofrece nuevas capacidades para el mercado de rápido crecimiento de la IIoT. Lo que es especial en este caso es el nuevo diseño del cable: un solo par, pero con la capacidad de transmitir una señal CAT5e. igus trabaja constantemente con la organización SPE para perfeccionar y normalizar esta tecnología, que presenta notables capacidades, sobre todo en aplicaciones que implican un espacio de instalación reducido.

Profibus

Hoy en día, Profibus es uno de los cables de bus industriales más importantes. Se desarrolló en la década de 1990 y se convirtió rápidamente en el estándar de fiabilidad y gran cantidad de datos. La Profinet Nutzer Organisation (PNO), la asociación regional de PI de Alemania, se ocupa del perfeccionamiento técnico y de la coordinación de varias empresas miembros, como igus. El cable, con sus conductores rojo y verde, es muy característico. igus ofrece cables Profinet chainflex en diseños de PVC, PUR y TPE para cualquier aplicación de cadena portacables en movimiento.
El texto alternativo aún no ha sido sustituido

El texto alternativo aún no ha sido sustituido

CAN bus

El CAN bus es extremadamente resistente y destaca por su robusto protocolo de red. Su origen se remonta en la industria del automóvil y, hoy en día, es habitual encontrarlo en los sistemas industriales. La particularidad de estos cables de bus CAN es que están disponibles con diferentes secciones según las necesidades y se utilizan para diferentes aplicaciones con uno o dos pares. Al igual que otros sistemas de bus, chainflex ofrece cables para cadenas portacables lineales y para torsión.

Otros cables de bus

Los cables de bus se utilizan en una gran variedad de aplicaciones, y los sistemas de bus para ordenadores o electrónica de consumo también se utilizan habitualmente en aplicaciones industriales. Un ejemplo es el USB 2.0 y el USB 3.0, que tienen conectores distintivos y suelen encontrarse en las cámaras industriales. Lo mismo ocurre con DVI, una interfaz de monitor típica. También existen soluciones chainflex para estos cables de bus. Algunas aplicaciones requieren sistemas de bus destacados, como INTERBUS o DeviceNet, que forman parte de la familia de cables de bus CFBUS. También está el destacado cable de bus ASi, que es fácilmente identificable en cualquier sistema por su color amarillo y sus esquinas cuadradas.
El texto alternativo aún no ha sido sustituido

¿Qué hace que un cable de bus sea un cable de datos especial?

La función del cable de bus, en lo que respecta a la transmisión de señales de baja energía, es similar a la de un cable de datos. La clave no son los grandes flujos de corriente, sino una buena transmisión de la señal a largo plazo. Se diferencia de un cable de datos por su diseño eléctrico, que está armonizado específicamente con el sistema de bus. También tiene diferentes valores eléctricos y diseño mecánico (sección del conductor y color). Un cable de bus es un cable de datos especial, por así decirlo.

Consejo de experto

Cable de bus en movimiento: ¿qué es diferente?

El diseño de un cable de bus se centra en una buena transmisión de datos. La transmisión de datos depende de la disposición de componentes como el apantallamiento y los conductores, que determinan la calidad de la transmisión, ya que son la base de los valores capacitivos del cable. La posición cambia durante el movimiento, lo que a su vez modifica la calidad de la transmisión de datos. El diseño especial garantiza unas buenas propiedades de transmisión de datos constantes. ¿Es importante para usted la transmisión continua de datos de alta calidad? ¿Ha tenido dificultades en este aspecto? Estaremos encantados de conocer su opinión. Solo tiene que enviarnos un correo electrónico.
Consejo de experto

Cables de bus en un recorrido de gran longitud

Entrada de blog de igus sobre cables de bus

Cables de bus para recorridos de gran longitud y alternativas

En recorridos de gran longitud, nuestros productos deben soportar cargas considerables de manera constante. Esto es una consecuencia de que, en el contexto de largas distancias, con frecuencia surge la cuestión de la longitud máxima de transmisión, como ocurre en el caso de un cable de bus.

En nuestra entrada de blog, analizamos este asunto y exponemos las posibilidades relacionadas.


¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?


¿Conoce nuestras herramientas online?

Encuentre y seleccione fácilmente el cable adecuado, calcule su vida útil y solicítelo online
 
Buscador de productos

Buscador de productos

Encuentre rápidamente el cable adecuado
Calculador de vida útil

Calculador de vida útil

Calcule la vida útil de cualquier cable chainflex
Calculadora del recargo del cobre

Calculadora del recargo del cobre

Ir a la calculadora del recargo del cobre
Configuradores chainflex

Configurador de cables especiales

Configure su cable personalizado en solo 3 minutos

Cadena portacables

¿Necesita una cadena portacables para su cable?

readychain®

... ¿o prefiere un sistema ya confeccionado?

... ¿preferiblemente con monitorización del estado integrada?



Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.