Mais un autre aspect est inévitable à notre époque et nous voulons aussi aborder le sujet :
Durabilité dans le secteur des câbles!
De toute façon, que faisons-nous pour rendre chainflex plus durable ?
Quelles mesures existe-t-il déjà, quels sont nos objectifs et, en fin de compte, comment pouvons-nous maintenir nos normes de qualité élevées tout en réduisant notre empreinte écologique ? Et peut-on combiner durabilité avec avantages pour le client ?
Découvrez dans cette vidéo, les moyens nous permettant de faire la différence et de nous concentrer ainsi sur le sujet de la durabilité.
Nous essayons d’éviter les longs trajets de transport en général. Notre chaîne d’approvisionnement permet à igus de proposer 70 % des câbles chainflex dans le monde avec des trajets courts.
Cela nous permet d’économiser beaucoup de CO2 et vous, en tant que client, bénéficiez de délais de livraison courts.
igus recycle jusqu’à 100 % des déchets en cuivre des vieux câbles. Ainsi, le cuivre est séparé du reste des matériaux du câble, collecté séparément puis retransformé en cordons et réutilisé pour de nouveaux câbles.
On ne jette donc pas le cuivre, qui est une ressource limitée. Il est utilisé de manière responsable et contribue à répondre à la demande constante de cuivre sans devoir gaspiller des ressources.
A la fin d’un enrouleur, il reste en règle générale des restes de câble. La qualité est bien sûr exactement la même et avec la même promesse de garantie de 4 ans.
Mais qu’advient-il de ces restes ? Le jeter n’est ni durable ni sensé !
C’est la raison pour laquelle nous proposons dans notre boutique en ligne une remise de 50 % du prix d’origine sur les chutes de câbles disponibles.
Jetez un coup d’œil à notre boutique et voyez juste à côté de l’article souhaité s’il y a des chutes de câbles.
Notre client BSH Home Appliances était à la recherche d’une solution pour pouvoir dérouler les câbles avec précision sans qu'il est de reste dans son stock. Le client s’est aussi concentré sur des aspects tels que les économies de matériau d’emballage et la place dans le stock.
La solution est le chainflex CASE ! Grâce au carton, notre client peut dérouler les câbles directement dans son stock sans aucun reste. Il a pu également économiser 84 % sur les frais de port puisque cette solution peut être livrée par un service de livraison de colis.
Ce qui est bon pour nos clients est aussi bon pour l’environnement.
Le client est satisfait de cette solution et nous sommes fiers d’avoir en plus protégé l’environnement. Les matériaux d’emballage sont durablement économisés et les déchets liés aux chutes de câbles sont évités. Il peut également utiliser l’option de recharge et économiser ainsi 2,6 kg de déchets d’emballage supplémentaires.
C’est donc une situation win-win.
Le guidage de l’énergie, en particulier sur les courses longues, est un défi. Le client ne veut pas dépenser inutilement de l’argent parce que les câbles doivent être changés tout le temps. Autre inconvénient : les vieux câbles génèrent des déchets et la production de nouveaux câbles nécessite une forte consommation d’énergie. Un de nos clients, par exemple, a également été confronté à ce problème avec un pont roulant dans une cimenterie avec une grue de 32 m de long.
Economiser et protéger l’environnement.
La solution était, entre autres, une chaîne porte-câbles remplie de différents câbles chainflex. La durée de vie garantie permet aux clients de faire des économies et de gagner du temps tout en préservant les ressources précieuses de notre environnement. De cette façon, de grandes choses peuvent être réalisées sur le long terme tout en préservant la qualité.
L'échange de câbles doit-il prendre beaucoup de temps ?
Notre client Noble Drilling a ainsi pu économiser 8 heures lors du remplacement.
L’un des aspects les plus importants pour un travail durable sont nos produits de haute qualité disposant d'une très longue durée de vie ! La raison est que nous testons et contrôlons constamment tous les câbles.
Résultat : des câbles qui peuvent être garantie jusqu’à 4 ans ! Pour vous, cela signifie que les câbles utilisés n’ont besoin d’être changés que rarement.
Et nous allons encore plus loin : non seulement nous les garantissons 4 ans, mais ils sont également"] [Link pagenr="25590" title="UL-verified . Cela confirme que cette affirmation n’est pas seulement une promesse "commerciale". Nous la prenons vraiment au sérieux afin que puissiez bénéficier d'une utilisation sûre de nos câbles.
Peut-on en savoir plus sur le durabilité des câbles ?
Bien sûr ! Nous vous montrons les chemins que nous empruntons pour protéger notre planète.